结果:找到"数控机床编程 数控机床 机床",相关内容1000条
  • 数控机床为什么会产生振动爬行?
  • 机床的振荡故障通常发生在机械部分和进给伺服系统。造成振荡的原因有很多。除了机械方面不可避免的传动间隙、弹性变形、摩擦阻力等诸多因素外,伺服系统相关参数的影响也是一个重要方面。伺服系统分为交流伺服系统和直流伺服系统。本文主要讨论直流伺服系统由于参数的影响而产生的振荡。大多数数控机床采用全闭环方式。伺服系统振动的原因大致有四种:a、位置环不良,输出电压不稳定;b、速度环不良引起的振动;c、伺服系统可调定位器过大,电压输出失真;d、螺杆间隙过大。这些控制回路输出参数的畸变或机械传动装置间隙过大是引起振动的主要因素,它们都可以通过伺服控制系统进行优化。如何消除振荡?1、闭环伺服系统引起的振荡:有些数...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 械加工 振动 CNC加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-16 11:33:00
  • 机械入门秘笈,图解数控机床的组成、分类,你都了解数控机床吗?
  • 一、数控机床数控机床就组成而言,主要分为机床主体、传动系统和数控系统三大部分。1.机床主体机床主体是机床的主要组成部分,也是机床的硬件,是机床的重要机械附件部分,也是最容易通过肉眼直观看到的部分,包括床身及底座铸件、主轴及变速箱、导轨及滑台、润滑、排屑及冷却等部分。2.传动系统传动系统是数控机床的重要“脉络”,主导机床各部分的有序进行及完成机床的工作使命,他包括刀具、传动机械和辅助动力系统。(1)就刀具部分而言,包括保护装置、刀库和换刀装置;(2)作为传动系统的第二大组成——传动机械包括滚珠丝杆、直线导轨和蜗杆副三个部分;(3)辅助动力系统则包含液压系统和启动系统两个部分,这两个部分是数控机...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-08 09:54:00
  • 中国数控机床技术发展的怎么样了,想要跻身世界一流还需解决这些问题
  • 数控机床是制造业的“母机”,是衡量一个国家制造业水平和竞争力的重要指标。近日,有媒体报道称,中国自主研发高端数控机床实现突破,打破了国外技术壁垒,达到了世界一流水平。这究竟是真的吗?中国数控机床技术到底有多强?现代机床技术水平怎么样?数控机床作为现代工业生产最重要的工具之一,被称为“工业母机”,区别于以前落后的传统机床,它是在数控程序控制系统的控制下进行高精密加工的机床,其具有生产效率高、加工精度高、自动化程度高等优点,在汽车、航空航天、电子、模具制造等众多领域得到广泛应用。而数控机床的水平,就直接反映了一个国家的装备制造业水平和竞争力。追述其发展历程,数控机床最早出现在二十世纪五十年代,是...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-04 09:51:00
  • 常见的CNC机床|数控线切割/电火花切割机
  • 在日常生活中,经常看到电器在开关闭合或断开的瞬间产生火花,火花所产生的高温在触点上融化出现凸凹不平的斑点,这就是电腐蚀现象。电腐蚀会造成开关接触不良,最终损坏,这是它有害的一面。但是随着人们对电腐蚀现象的深入研究,不但能够通过科学的方法减小并防止腐蚀,而且已经成功的利用电腐蚀对金属进行各种加工,从而发明了电火花加工方法。数控线切割/电火花切割一根细细的金属丝在金属材料上划动,伴随着火花飞溅,不一会儿,金属工件便切割完成了。这就是线切割——一种利用电蚀原理进行加工的加工方式。它并不是通过金属线直接将工件切开,而是利用移动的金属丝作工具电极,在导电性能良好的金属丝和金属工件间通电,当两者的间隙足...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 嘉立创CNC CNC加工 线切割 电火花 械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-02-29 10:15:00
  • 常见的CNC机床|车铣复合加工中心
  • 前面我们提到,车床和铣床都各有优缺点:车床能够加工出旋转对称的零件,铣床能够加工出平面和复杂形状的零件。然而,在现代机械加工领域,需要加工的零件往往复杂且精度要求高,单一的机床加工已经无法满足生产需求了。因此,产生了一种新的机械加工方式——复合加工。复合加工就是把几种不同的加工工艺,在一台机床上实现。包括车铣复合、切削与3D打印复合、激光与冲压复合等。而其中发展最快、应用最广的一种,就是车铣复合加工。一、车铣复合车铣复合加工中心既可以做车削加工又可以做铣削加工的工件。它相当于一台数控车床和一台数控加工中心的复合,可以一次性完成一个工件的全部或者大部分加工,所以又称为小型生产线。适用性:车铣复...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 嘉立创CNC CNC加工 嘉立创 械加工 械制造 车铣复合 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-02-29 09:59:00
  • 常见的CNC机床|数控车床和数控铣床
  • 相对于传统机床而言,CNC数控机床在生产效率、精度和材料利用率方面都有了很大幅度的提高,数控技术在机械生产行业得到了广泛应用。目前市面上有着非常多的CNC数控机床,每种数控机床的操作方式、刀具和适用的材料不同,他们各自的用途及优劣势也不尽相同。本系列文章旨在通过介绍不同类型的CNC机床,让您了解不同的数控机床的适用情况,从而选择出最适合您需求的机床设备及生产方式。一、数控车床数控车床通常以加工圆柱形特征的零件为主,通过将工件放置在主轴上进行旋转,使工件和车床上的切削刀具相接触,钻头、丝锥、铰刀、板牙、滚花等刀具在旋转着的工件上进行切削,最终生产出具有圆弧边缘、径向和轴向孔、槽和沟槽等特征的工...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 嘉立创CNC CNC 械加工 械制造 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-02-29 09:51:00
  • 机床灯,地摊灯,船舶灯恒流驱动IC
  • 地摊灯船舶灯电瓶供电12-80V1.5A降压恒流驱动IC方案1.方案名称:用于机床灯,地摊灯,船舶灯恒流驱动IC2.品牌:深圳市世微半导体有限公司3.方案特点:1.AP2911宽输入电压范围12V~80V,输出1.5A稳定无频闪,价格实惠,性能良好。2.AP2911输出电流10-1500MA内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰,固定工作频率150KHZ3.AP2911采用平均电流模式采样,恒流精度更高0-100%占空比控制,无电流节点跳变4.AP2911全亮半亮模式,带输出短路保护和过温保护功能。应用领域:电动车,摩托车灯照明,汽车灯照明,手电筒电路图应用BMO清单世微半导体专业研发电源...
  • 所属专栏: 开源设计 标签: 灯,地摊灯,船舶灯恒流驱动IC 发帖人:供应元器件IC 发帖时间:2023-01-31 11:27:00
  • 【飞控开发基础教程9】开源编队无人机-PWM(电机控制)
  • COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列PWM(电机控制)图1一、PWM简介脉冲宽度调制(PWM),是英文“PulseWidthModulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。PWM在生活中非常的常见,小到呼吸灯的闪烁,达到航天飞船都会应用到PWM技术。PWM的波形如下图所示。图2二、占空比简介占空比是脉冲宽度调制技术中常用专业术语,占空比是指在一个时钟脉冲周期(T)内,高电平(t1)的时间占总周期时间的比值,即占空比(duty)=t1/T*100%如下图所示是一系列典型的脉冲波...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 队 无人开发 教 PWM 电 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-19 16:43:00
  • 外圆磨床这些常见问题,你遇到过吗?
  • 外圆磨床这些常见问题,你遇到过吗?前几天有金粉在评论区留言想要了解关于外圆磨床的知识,今天小编整理了一些使用外圆磨床时可能出现的问题和解决方法,希望对大家有所帮助。一、外圆磨床的分类在所有的磨床中,外圆磨床是应用较为广泛的一类机床,主要用于成批轴类零件的端面、外圆及圆锥面的精密磨削,是汽车发动机等行业的主要设备。可分为普通外圆磨床、万能外圆磨床、端面外圆磨床等类型。普通外圆磨床:这里的“普通”是指应用范围广、通用性强,各种专用外圆磨床都是在它的基础上发展起来的。普通外圆磨床采用砂轮对工件表面进行粗加工,其加工条件有限,一般只适用于加工普通工件的粗糙表面。万能外圆磨床:是应用最普遍的一种外圆磨...
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 外圆磨 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-05-16 17:06:00
  • 斜床身和平床身机床的优缺点
  • 机床布局对比平床身数控车床的两根导轨所在平面与地平面平行。斜床身数控车床的两根导轨所在平面则与地平面相交,成一个斜面,角度有30°,45°,60°,75°之分。从机床侧面看,平床身数控车床的床身呈四方形,斜床身数控车床的床身呈直角三角形。很明显,在相同导轨宽度的情况下,斜床身的X向拖板比平床身的要长,应用在车床的实际意义是可以安排更多的刀位数。切削刚性对比斜床身数控车床的截面积要比同规格平床身的大,即抗弯曲和抗扭能力更强。斜床身数控车床的刀具是在工件的斜上方往下进行切削,切削力与工件的重力方向基本一致,所以主轴运转相对平稳,不易引起切削振动,而平床身数控车床在切削时,刀具与工件产生的切削力与...
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-03 09:47:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: